This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4047B:逻辑论坛

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4047B, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1209583/cd4047b-logic-forum

器件型号:CD4047B
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的团队:

您可以帮助检查 CD4047B 的引脚3 (R-C 公共)中的最大工作电压吗?

客户发现当 Vdd 为15V 时、 R-C 公共的最大电压高达22.5V。  您可以帮助检查引脚3 (R-C 公共)是否存在任何风险吗?

此处是在引脚3中测试的原理图和波形。

此致、

兴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是振荡器的正常操作-只要符合所有其他数据表技术规格、RC 引脚就用于处理显示的电压尖峰。

    这些图表显示了预期的振荡器电容值-任何大于这些值的值都可能会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    了解 R-C Common 中的电压尖峰是正常的。

    顺便说一下、您能否帮助解释一下电压尖峰的工作机制? 如果可以展示工作机制与某个方框图的组合、效果会更好。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然--它的工作方式类似于电荷泵。 我可以在仿真器中轻松构建这样的电路、以便您进行测试/观察:

    电容器(C3) 无法瞬间改变电压、因此当 U1的输出切换状态时、您可以看到 VF1处的电压的变化量与 U1输出的变化量相同。

    我还随附了 TINA-TI 的仿真文件:

    e2e.ti.com/.../3_5F00_inv_5F00_oscillator_5F00_example.TSC