请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HCT374 尊敬的工程师:
我在 Disty/TED 的 Q group 中为客户提问提供支持。
然后、我想确认通过制造变更更新热阻抗。
根据 PCN20211220003、每个封装的热阻抗值都会更新。
但 SN74HCT374NS 的新数据表(SCLS005E–2022年2月修订) 与之前的未更改。
然后、我们的客户希望了解以下各项。
问题1: 为什么要通过更换制造厂来更新封装热阻? (作为 PCN 信息)
问题2. 为什么新数据表(SCLS005E–2022年2月修订)中没有更新热阻抗表?
您能提供建议吗?
谢谢、此致、
J.Komura@Tokyo Electron Device