This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:当 Vcc=3.3时上拉5V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1210069/sn74lv244a-pulling-up-with-5v-when-vcc-3-3

器件型号:SN74LV244A
主题中讨论的其他器件:SN74LV245A

大家好、

当 Vcc=3.3V 时、可以用5V 来上拉列出的逻辑器件吗?

SN74LV245APWR

SN74LV244APWR

SN74LV14APWR

SN74LV07APWR

SN74LVC244APWR

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅建议运行条件(或绝对最大额定值中的类似限制):

    当输出有效时、上拉电阻不得高于3.3V。只有当输出被禁用(使用/OE)或断电时、才能达到更高的电压。 ('14没有/OE 输入;'07有一个开漏输出、当高电平时被禁用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

     感谢您的支持。

    在 SN74LV245A 的数据表中、  当输出激活时、Vo 的 AMR 为 Vcc+0.5。

    对于下划线的句子、这意味着 Vcc+0.5V 限制在5.5V、因此换句话说、Vcc 限制在5V、对吧?

    另外、下面是我的客户尝试执行的配置。

    很抱歉再次确认。 由于 Vo 运行时的 AMR 为 Vcc+0.5=3.3+0.5=3.8V、客户无法用电压达到5V、对吧?

    在一个类似器件的数据表中、显示不建议在 Vcc=3.3V 时上拉5V。 但它也指出用5V 电压上拉不会损坏器件。 (日文版,英文本没有)

    https://www.renesas.com/us/en/document/oth/high-speed-cmos-logic-ic-hd74hc-series-outline

    如果客户想用5V 电压进行供电、您是否建议使用其他器件? (具有漏极开路的器件?)

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有源输出电压有两个限制。 正常的限值为 VCC + 0.5V;只有当电源电压高于5.0V 时、另一个5.5V 限值才会适用、这通常是不可行的。 允许5.5V 的电源电压、没有裕量。 可以使用6.0V 的电源电压、但这样您就不能向输出端施加外部电压。 (AMR 不能保证正常运行;请参阅针对该情况的建议运行条件。)

    当您在3.3V 输出上施加5V 上拉电阻器时、电流将流入3.3V 电源。 这不会损坏器件本身、但如果电源和与其连接的器件无法灌入该电流、则电源电压可能会浮动。 具有开漏输出的器件确实可以避免该问题。 (我想更改上拉电压会更容易。)