This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:最大值 使能引脚上的输入电压

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211323/lsf0204-q1-max-input-voltage-at-enable-pin

器件型号:LSF0204-Q1

您好!

我在`m 产品说明书后不太确定。  

我在 B 侧有5V 的 A 侧电压、在 A 侧有1.8V 的电压。 我需要使用大于1.8V 的电压作为使能引脚、还是可以使用5V 的电压?  

`m 我来自 UC-side 的5V 电平,很明显,我没有1.8V 电平:-)

谢谢。

Markus