This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G126:具有1.5V 最低高电平的解决方案

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211195/sn74aup1g126-solution-with-minimum-high-level-of-1-5v

器件型号:SN74AUP1G126
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T126

大家好、

我正在寻找 规格如下的三态缓冲器。

  • VCC 为2.7V–3.6V
  • DCDC_EN 为1.5V
  • LNA_EN 应高于1.0V

我们的产品系列中是否有最小 V_IH 为1.5V @VCC 3V 的任何产品?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "DCDC_EN"和"LNA_EN"是什么意思?

    SN74LV1T126降低了输入阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    DCDC_EN 为引脚、LNA_EN 为 Y 引 脚。

    感谢您指出  SN74LV1T126。 我们是否有具有稍短封装的替代方案?

    1.10mm MAX 封装高度可能会造成问题。

    Br、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他电平转换器需要两个 VCC。 是否有1.5V 电源?