This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:当 A 端口:3.3V、B 端口:1.2V 时、大约为 tpd

Guru**** 1091470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1202157/sn74axc4t774-q1-about-tpd-when-a-port-3-3v-b-port-1-2v

器件型号:SN74AXC4T774-Q1

大家好、

在 SN74AXC4T774QPWRQ1数据表中、6.13指出"开关特性、VCCA = 3.3 +/- 0.3V"、
在上表中、当"B 端口电源电压(VCCB)"为"1.2 +/-0.1V"时、"tpd"被标示为"最小0.5ns、最大值8ns"。


您能告诉我们这个延迟时间、并向我们提供以下①到⑤吗?


顺便说一下、我的客户目标是 A 端口3.3V 和 B 端口1.2V 信号、从 A 端口到 B 端口的输出周期为25MHz。
它们试图检查有多少占空比会由于上升延迟时间和下降延迟时间之间的差异而崩溃。

①他们认为"min. 0.5ns, max.8ns"会随温度的不同而变化,这是正确的吗? 是否有任何其他因素会影响这一点?
②If℃温度是恒定的(假设为25 μ s)、假设上升延迟时间和下降延迟时间相同、是否正确?
③If 延迟时间不同、上升延迟时间和下降延迟时间分别有多少 ns?
④Could 您告诉我们"-20°C"、"25°C"、"55°C"、"70°C"下的上升延迟时间和下降延迟时间。
⑤如果有一个特征图显示温度和上升下降延迟时间之间的关系、您能提供吗?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    请参阅 SN74AXC4T774-Q1:开关特性、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael2:

    感谢您的支持。

    我们还有客户关于延迟时间计算的其他问题:

    (1)当 VCCA=3.3V、VCCB=1.2V 时、 A 端口作为输入、B 端口作为输出。
    根据数据表"6.5电气特性"中的 VCCA 1.1V、VCCB 1.1V"计算 ROL 是否正确

    电压/IOL = 0.25V/3mA =Ω μ A?


    (2)说延迟时间由"TD = 2RC (TD:延迟时间、R:最大输出负载、C:最大输出电容)"决定。
    这是"延迟时间",即从输入 A&B 的 VCCI/2到输出 B 的 VCCI/2 的时间,如"7.1负载电路和电压波形"图7-2所示? 与数据表中的 TPD 相同吗?


    (3)就上述(2)而言、"TD=2RC"获得的延迟时间是否等于" IC 本身的延迟时间"与"上升/下降时间"之和?


    (4)据说可以用"TD=2RC"估算延迟时间、但您能告诉我们为什么 RC 加倍会导致 IC 的延迟时间?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ryoma、

    既然 Michael 已经到了、我将尽我所能回答您的问题。  

    1.是的,这是正确的。 另请参阅此 常见问题解答 以了解更多信息。

    我认为 2RC 计算的是上升时间、而不是传播延迟(通常在 d/s 中指定、而不是计算)。 您对图7-2的理解是正确的、并参考了数据表中的 tpd 规格。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古安、您好!

    感谢您的答复。

    总结:

    • 瞬态时间可通过 t_t=2RC 计算得出、它随上升/下降而有所不同
    • "传播延迟"是 IC 的延迟 、无法计算。 数据表中指定了该额定值。

    对吧?

    客户再问一个问题。

    问:如果温度和加载条件没有改变、那么在上升和下降时、tpd 是否为同一值?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    总结:

    • 瞬态时间可通过 t_t=2RC 计算得出、它随上升/下降而有所不同
    • "传播延迟"是 IC 的延迟 、无法计算。 数据表中指定了该额定值。

    对吧?

    [/报价]

    它们都具有独立的值、但与给定的最坏情况(最大值)类似的推理(如果时序需要一个值)。

    Q:如果温度和加载条件没有改变,则在上升和下降时,tpd 是否为相同的值?

    是的、TPD 在整个温度范围内符合规格、上升/下降时间与  数据表中的表7-1中所示的相同负载的规格相同、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    还有几件事需要确认。

    是,TPD 在温度范围内与规格相同,而上升/下降时间与  数据表中表7-1所示相同负载的规格相同[/报价]

    当您查看数据表中的图9.2时、我可以看到上升时间和下降时间的 tpd 分别不同。 因此、上升时间和下降时间的 tpd 可能在实际情况下有所不同、对吧?

    Question:

    1. 上升时间和下降时间的 tpd 不同。 但所有上升时间的 tpd 都是相同的。 与下降时间相同。 是这样吗?
    2. TPD 的规格为「数据表中的最小值0.5ns、最大值8ns」。 是否会存在(A)为0.5ns 而(B)为8ns 的可能性? 或者、对于所有情况、(A)和(B)之间的差值是否几乎相同?

    问题 Q1、因为我的客户担心 tpd 是否可能会导致不稳定的占空比。

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    当您查看数据表中的图9.2时、我可以看到上升时间和下降时间的 tpd 分别不同。 因此、上升时间和下降时间的 tpd 可能在实际情况下有所不同、对吧?

    Question:

    1. 上升时间和下降时间的 tpd 不同。 但所有上升时间的 tpd 都是相同的。 与下降时间相同。 是这样吗?
    [/报价]

    TPD 和上升/下降时间相互独立。 请参阅图7-2和7-3、因为 tpd 是从输入端传播到输出端或从输出端传播到输入端的延迟或时间偏移、即 A 到 B 或 B 到 A、而可以在输入信号上观察到上升/下降时间。

    tpd is spec'ed「min.0.5ns、max.8ns」在数据表中。 是否会存在(A)为0.5ns 而(B)为8ns 的可能性? 或者在所有条件下(A)和(B)之间的差异是否几乎相同?

    与 Q1类似、图7-2 指示如何测量传播延迟、并且使用 输入和输出的上升沿或下降沿测量传播延迟。

    问问题1,因为我的客户担心替代 tpd 可能会导致不稳定的工作。

    谢谢、从输入到输出的时移将与 tpd 一样。  

    此致、

    迈克尔.

    [/quote]