大家好、
在 SN74AXC4T774QPWRQ1数据表中、6.13指出"开关特性、VCCA = 3.3 +/- 0.3V"、
在上表中、当"B 端口电源电压(VCCB)"为"1.2 +/-0.1V"时、"tpd"被标示为"最小0.5ns、最大值8ns"。
您能告诉我们这个延迟时间、并向我们提供以下①到⑤吗?
顺便说一下、我的客户目标是 A 端口3.3V 和 B 端口1.2V 信号、从 A 端口到 B 端口的输出周期为25MHz。
它们试图检查有多少占空比会由于上升延迟时间和下降延迟时间之间的差异而崩溃。
①他们认为"min. 0.5ns, max.8ns"会随温度的不同而变化,这是正确的吗? 是否有任何其他因素会影响这一点?
②If℃温度是恒定的(假设为25 μ s)、假设上升延迟时间和下降延迟时间相同、是否正确?
③If 延迟时间不同、上升延迟时间和下降延迟时间分别有多少 ns?
④Could 您告诉我们"-20°C"、"25°C"、"55°C"、"70°C"下的上升延迟时间和下降延迟时间。
⑤如果有一个特征图显示温度和上升下降延迟时间之间的关系、您能提供吗?
此致、
大桥