This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3208-EP:VCC 为3.3时的测试参数

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211259/sn74lvc1g3208-ep-testing-parameters-with-a-vcc-of-3-3

器件型号:SN74LVC1G3208-EP

在数据表的电气特性中、对于 II (A 输入)、II (B 输入)和 II (C 输入)、它的 VI 为5.5V、VCC 为5.5V、然后是0V。  是否可以在3.3V 的 VCC 下测试?  如果可在 VCC= 3.3V 时对此进行测试、那么预期电流是多少?  当 VCC=3.3V 和 VCC=5.5V 和 VCC=0V 时、电流是否会保持不变、因为电流测量值始终相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ii 是输入漏电流;它流经栅极隔离、(主要)流经 ESD 保护结构。 它更多地取决于温度而不是电压、因此要指定最坏情况值、只需测量最大电压。