This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:上电序列

Guru**** 2391195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211031/sn74lvc8t245-power-on-sequence

器件型号:SN74LVC8T245

大家好!

SN74LVC8T245数据表的版本 B 已修改为版本 C、电源相关建议部分已更新为以下规格:

"建议首先对输入电源轨上电、以便在输出电源轨斜升时避免内部悬空。 但是、两个电源轨可以同时斜升。"

由于 SN74LVC8T245已经用于已进行大规模生产的产品、并且在电源序列中首先开启输出侧、因此如果有任何问题、请告知我。

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于未定义悬空输入、因此相应的输出可能输出错误的值、甚至可能发生振荡。

    加电期间/OE 的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    感谢您的回答。

    我将在加电期间检查/OE 状态。

    如果/OE 为高电平、是否可以防止您指出的现象?

    此外、SN74LVC8T245具有 Ioff 功能、但这是否意味着它无法正常工作?
    介绍了上电顺序、但当其中一个电源关闭时 Ioff 功能是否工作?

    谢谢。此致、
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/OE 为高电平时、即使在加电/断电期间、也能保证输出被禁用。 (这要求/OE 通电、即 VCCA 在 VCCB 之后不上电。)

    Ioff 功能可确保关断输出为高阻态 这与您的情况相反(其中输出侧首先上电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    再次确认、如果在打开输入侧和输出侧的电源后、输入侧的电源关闭、Ioff 功能是否正常工作?
    仅在首次打开电源时、是否应注意建议的电源时序?

    非常感谢、
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioff 功能仅适用于断电的一侧。 (它不是有源电路;它是一个二极管、用于阻止电流从输出引脚流向电源。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第1页对 Ioff 的功能进行了如下说明:未说明仅将断电下侧设置为 HIZ。
    是否更改了规格?


    "Ioff 电路可禁用输出、以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。 VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时、所有输出均处于高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有第一句描述 Ioff。 它表示可防止电流回流、这种情况仅在输出引脚上的电压高于电源电压时才会发生。