This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:稳态下的单稳态峰值电流和输出电流驱动强度

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E-Q1, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1211196/txs0104e-q1-one-shot-peak-current-and-output-current-driving-strength-in-steady-state

器件型号:TXS0104E-Q1
主题中讨论的其他器件: TXB0104-Q1

团队、您好!

我的客户有以下问题。 您能回答吗?

1. TXS0104E-Q1中的单稳态峰值驱动电流能力是多少? 数据表中只有30ns 的持续时间信息。  

2. TXB0104-Q1在稳定状态没有转换时的输出电流驱动强度是多少? 我想4千欧串联会限制强度。

如果器件中连接到 TXB0104-Q1的输出端的内部下拉电阻器、则输出电压电平可能会受到影响。 什么会限制下拉电阻器?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.单稳态设计用于最高70pF 的负载。 未指定电流。

    µA 数据表中指定的值为20 μ V。

    TXS 和 TXB 彼此不兼容;TXS 的内部上拉电阻对于 TXB 的输出来说太强、但对于 TXB 的输入来说太弱。