This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T234:SN74AVC4T234的 A 侧输出端的26 Ω 串联电阻

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T234, SN74AVCBH164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208065/sn74avc4t234-26--series-resistor-on-a-side-outputs-of-sn74avc4t234

器件型号:SN74AVC4T234
主题中讨论的其他器件: SN74AVCBH164245

您好!

 SN74AVC4T234是否 如数据表特性部分所述在 A 侧输出端具有26 Ω 的串联电阻?

 使用 IBIS 模型、迹线长度为10、Vcc = 1.5V 时的仿真结果显示负载上的过冲大于0.5V。

谢谢。

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    当器件驱动时、测得的 IOL/IOH 是多少? 将 A 侧驱动至 B 侧是否会发生相同的情况?  


    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    当  SN74AVC4T234 A 侧驱动 SN74AVC4T234 B 侧的迹线为10时、 SN74AVC4T234的输出电流会在-15 mA 至15 mA 之间波动。   当 SN74AVC4T234 A 侧 以 0.5线迹驱动 SN74AVC4T234 B 侧时、 SN74AVC4T234的输出电流会在-15 mA 至 7 mA 之间波动。   

    I 在  驱动 SN74AVC4T234 B 侧的 SN74AVCBH164245 (每个数据表包含输出阻尼电阻器)的情况下运行了10英寸的布线长度 、50MHz、Vcc = 1.5V、并且没有看到过冲。

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DH、

    让我向设计团队确认一下、看看26Ohm 电阻器实际上是否包含在 IBIS 模型中。 同时-您能否通过发送仿真文件、以便我了解一切是如何设置的?  


    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我使用 HyperLynx 进行仿真。

    驱动器和负载均为  SN74AVC4T234。

    - 51.7欧姆,10英寸长走线

    -启用有损模拟

    该器件适合 在1.5V 到1.8V 之间转换吗?

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DH、

    是的、此器件能够从1.5V 转换至1.8V。 如果可能、您能否分享原理图+波形?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过电子邮件私下联系我吗?

    谢谢、DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DH、

    我将在离线状态下关闭该主题。

    此致、

    插孔