This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4015B:确认将该器件用于新设计。 和备用部件&SPICE 模型的可用性

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40175B, SN74LV175A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1210563/cd4015b-confirmation-to-use-the-part-for-new-designs-and-availability-of-alternate-parts-spice-models

器件型号:CD4015B
主题中讨论的其他器件:SN74LV175A、CD40175B

大家好!

我们计划在 新设计中使用 CD4015BM。 我有几个问题、如下所示

1.我可以看到这是旧的器件,是从 Harris Semi 购买的。 那么、建议在新设计中使用该器件吗?

2.我们可以提供 CD4015BM 的任何替代器件吗? 我的要求是单个串行输入/并行输出4位移位寄存器。

3.我们可以获得器件的 SPICE 模型吗?

以上问题需要您的帮助。 提前感谢。

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于5V 以上的电压、CD4000是唯一的逻辑系列

    2.仅使用任何8位移位寄存器(SN74xxx595)。 如果您确实只需要四个位、请从四个触发器(例如 SN74LV175A 或 CD40175B)创建一个移位寄存器。

    3.存储器设备很难型号。 有 IBIS 模型。 您可以在该论坛中找到设计帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、是否可以将  CD4015BM 用于新设计?

    2.我只需要4位。

    3.好的

    还有一个问题。 我未使用 器件 CD4015BM 的复位功能。 那么、应该如何端接它呢? 它应该被上拉至 Vcc。 我是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是。

    2.多大的电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑图显示复位输入为高电平有效、因此您需要将其连接到 GND。

    没有单独存储寄存器的移位寄存器会在移位时更改其所有输出。 您的应用真的可以解决这个问题吗? 否则、使用'595移位寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我的应用程序在移位时不需要任何值存储。