This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:输出缓冲器

Guru**** 2921830 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1209434/txb0102-output-buffer

器件型号:TXB0102

大家好

我在此主题后收到了一位客户的问题。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1207722/txb0102-open-output/4555295#4555295

客户问题
===================================================
 在我的理解中、OE 引脚禁用输出缓冲器。
 但是、您的回答表明输出驱动器始终驱动输入/输出引脚。
 请参阅 TXB0102数据表中的8.2功能方框图、
 将 OE 引脚接地可使输入/输出引脚悬空。
 请告诉我、我的理解是否正确。
===================================================

对于给您带来的不便、我深表歉意、但请确认 。

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我之前的答案仅适用于 OE 为高电平时。

    将 OE 拉为低电平将禁用输出、但不会禁用输入。 在这种情况下、输入是悬空的、除非存在外部电压或上拉/下拉电阻器。

    (如果可能、我重复我的建议、使用 TXU0x02。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉给您带来不便。
    感谢您的回答。