This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126-Q1:SN74lvc1g126 - OE 引脚电压斜坡

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G99-Q1, SN74LVC1G17-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1210351/sn74lvc1g126-q1-sn74lvc1g126---oe-pin-voltage-ramp

器件型号:SN74LVC1G126-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17-Q1、SN74LVC1G99-Q1

大家好!

如果您的专业知识正在重新生成以下主题、您可以提供支持吗:

我们有如下所示的原理图

在我们将缓冲器的使能引脚连接到3V3的情况下、使这个电源轨的启动斜升几毫秒(由于应用需要)、 以确保缓冲器 OE 引脚的斜升时间将远远大于10ns/V

 

在这种情况下、我们是否预计缓冲器侧会出现任何问题?  (非完全建立条件、在此条件下、它不能完全打开并导致一些意外行为- 例如、内部启动序列被破坏、某些块在需要的时间之前工作)

 

希望您能尽快获得答案!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助于这样一个输入信号、不能保证正确的运行方式。

    在输入端前添加施密特触发缓冲器(例如 SN74LVC1G17-Q1)、或使用具有施密特触发输入的器件、即 SN74LVC1G99-Q1。