大家好、团队成员、在查看 SN74LVC1G17的数据表时、我在下面没有看到任何此类信息。 您能提供吗?
绝对最大结温(°C) |
建议运行结温(°C) |
热关断结温(°C) |
结至电路板热阻(°C/W) |
此外、如果输入保持开路并连接 VCC、会发生什么情况。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员、在查看 SN74LVC1G17的数据表时、我在下面没有看到任何此类信息。 您能提供吗?
绝对最大结温(°C) |
建议运行结温(°C) |
热关断结温(°C) |
结至电路板热阻(°C/W) |
此外、如果输入保持开路并连接 VCC、会发生什么情况。
谢谢!
尊敬的 Alex:
[报价 userid="155809" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1209414/sn74lvc1g17-datasheet-information-technical-question ]我没有看到以下任何信息。 您能否提供?逻辑门通常仅针对环境工作温度进行指定、 但是、您可以添加不超过150C 结温的限制(这不会否定环境工作温度范围)-请让我知道、如果您找到一种方法来做到这一点而不会明显违反数据表规格、我会印象深刻!
仅当封装通过 WCSP 封装或散热焊盘与 PCB 有显著连接时、才会提供结到电路板外壳(底部)热阻:
?? ? 说:此外、如果输入保持打开状态且连接了 VCC、会发生什么情况。
该特定器件只有一个输入可以保持断开、但所有 CMOS 逻辑器件的答案都是相同的。 这些被称为"浮动输入"、可能导致振荡、过流并损坏器件。 所有输入都应在 VCC 或 GND 端接。
-
供参考-这些是一些关于逻辑的最常见问题。 如需了解更多相关信息、请访问我们的 常见问题解答页面。 搜索功能对 E2E 也非常有用、可以帮助人们找到常见问题的答案。
嗨、Collin、
绝对最大结温良好。
我建议在25°C 而不是125°C 的温度下运行结温。 如果您希望提供建议的最高环境工作温度、那么125C 是可行的。 我们不对此器件(它不是供电器件...)提供建议的结温。
我建议输入"不适用"或"不适用"、而不仅仅是"不适用于"热关断结温-目前我们似乎无法提供值、但有一个 选项、而该器件仅具有此特性/功能。 我们应明确说明这不是该器件的一项功能
可提供结至板热阻,即62 C/W
结至电路板热阻仅针对通过 WCSP 封装或散热焊盘与 PCB 有显著连接的封装提供:
在写入更新后的答案后、我意识到这里的信息不正确-我之前认为结至外壳底部(theta_jc (bot))、而不是结至电路板温度。 我的错。 结至电路板的值在数据表中、这可能使我感到困惑、因为只有 theta_jc (bot)值不在这里。