This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:器件标识指示引线框镀层是什么?

Guru**** 2385390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1210053/sn74lvc2g14-what-does-device-marking-indicates-lead-frame-plating

器件型号:SN74LVC2G14

您好、TI 团队、

器件标识表示什么? 它是否谈到引线框镀层?  

例如: (CF5、CFF、CFJ、CFK、CFR)、 为什么有许多器件标识? 每个人都说什么? 在这些器件标识中、有哪些是 NiPdAu 和 SN 引线框架镀层? 请参阅随附的图像。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=SN74LVC2G14DCKR 上所示、有四个组装地点、其中三个使用 NiPdAu、一个使用 Sn。 所有这些标记都使用相同的可能标记集、因此、正式而言、标记不会为您提供其他信息。

    如果您想要一款具有已知引线框镀层的器件、请订购 E4或 G4。 它的精确度与 SN74LVC2G14DCKR 相同、但仅来自 NiPdAu 地中海贫血症部位。 这里唯一可能的标记是 CF5、所以我想 TI 没有告诉您标记和地点之间存在某种关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速响应。

    当我们收到订单时、如何知道哪些是引线框电镀材料? 如果 e4或 g4显示 NiPdAu、那么什么表示锡镀层材料、您能否提供更多信息? 因为我们将使用轮胎和橡胶工业等主要含硫量的严苛环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您订购 SN74LVC2G14DCKR 时、您将无法控制得到的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是一个惊喜。 谢谢!