This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:器件差异

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1210189/sn74lvc244a-part-differences

器件型号:SN74LVC244A

您好!

 SN74LVCH244APWR 和 SN74LVC244APWR 之间的区别是什么? 我只看到 SN74LVC244APWR 的一个额外封装、但没有看到其他差异。 您能否分享一下其他的不同之处?

谢谢!

Kyle Mehringer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H 表示总线保持输入。 数据表中显示:

    有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。 不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。

    请注意 II (HOLD)规格。 请参阅 总线保持电路概述和应用 报告。