This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:如果存在具有与 SN74LV541A 类似的其他规格的固定 VOH/Vol 部件?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, SN74LV541A, SN74LV541AT, SN74AHCT541, SN74LV4T125, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1210121/sn74lv541a-if-there-is-a-fixed-voh-vol-part-with-other-specs-similar-to-sn74lv541a

器件型号:SN74LV541A
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT541SN74LV4T125TXU0104、SN74LXC8T245

大家好、

我想检查是否存在具有与 SN74LV541A 类似的其他规格的固定 VOH/Vol 部件?

我的客户正在寻找一个缓冲器来支持3.3V 至5V 的电源电压、但他们希望修复 Voh 和 Vol。 例如、2V 表示高电平、0.8V 表示低电平、您能帮助检查我们是否有这样的产品系列吗? 谢谢!

此致、

Xiaoying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 恰好是 TTL 输出电压、因此您可以使用具有 TTL 兼容输入的缓冲器、例如 SN74AHCT541或 SN74LV541AT。

    与 SN74LV4T125一样、输入端具有较低开关阈值的单电源电平转换器。 这类器件的通道不超过4个、由5V 电源供电时、其行为与 TTL 兼容输入相同。

    存在双电源电平转换器、例如 TXU0104或 SN74LXC8T245。