This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:当 OE 为0.8V 时、为1G126的输出

Guru**** 2505125 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517, TPS3897, UCC27516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1205212/sn74lvc1g126-output-of-1g126-when-the-oe-is-0-8v

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件:TPS3897UCC27516、UCC27517

你好

我想了解1G126的加电状态。 我使用 TPS3897输出来控制1G126的 OE。

在上电过程中、如果 TPS3897的电源电压未达到0.8V、则 TPS3897的输出可能为0.8V。

那么、问题是、如果1G126的 OE 为0.8V、电源电压也为0.8V、那么即使输入电压有变化、1G126也会输出0.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OE 为 GND 时、始终保证输出为关闭。
    但是、当 OE 不在 GND 上时、在最小电源电压1.65V 以下无法保证正常运行;输出可能为高电平、低电平或关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由于 TPS3897的输出造成的、它在加电期间可能为0.8V。 但经过0.8V 电源供电后、它为0V。 在本例中、我认为1G126的输出不会高于0.8V、您同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件通过将其连接到 VCC 来将其输出驱动为高电平。 因此输出不能再升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用此门驱动 Vishay SIR422DP、我担心会错误地打开它

    .e2e.ti.com/.../sir422dp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议直接使用逻辑门来驱动具有如此大输入电容的 MOSFET。 您可以使用栅极驱动器或添加外部电阻器、以防止所需的过大电流对逻辑栅极造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议、首选哪种栅极驱动器? 你有什么建议吗?

    多大的电容是一个大输入电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件专为非常低的电容而设计、例如50pF。

    UCC27516/7是一款简单的栅极驱动器。 它需要一个5V 电源和一个至少3.3V 的输入信号;您不能降到低于此值。

    如果您不需要高速开关、只需添加一个串联电阻器即可。 (LVC 输出电流限制< 50mA。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Clemens

    如果我使用 UCC27517、我可以使用齐纳二极管作为电源。 我还可以添加一个电容器来提供瞬态电流。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC27517可以输出非常高的电流并在4.35V 时具有欠压锁定。但如果电容器比 MOSFET 的栅极电容大得多、它将会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我看到该驱动器的2项优势。

    1、极低的电源电流

    2.电压转换器。

    驱动器很常见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数栅极驱动器的行为都是这样的。 我推荐这一个,因为它是简单和便宜。