This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G80:FMAX 异常

Guru**** 2504075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1209255/sn74aup1g80-fmax-anomaly

器件型号:SN74AUP1G80

我在 AUP1G80、AUP1G79、AUP2G80、AUP2G79、AUC1G79和 AUC1G79的数据表中 AUC2G79。

让我们来看看1G80:

A.第6.7章有一个飞时钟,第6.8-11章有一个飞时钟值。 目前还不清楚它们之间的关系是什么。

b:较高电源电压下的 fmax 不会随着容性负载的降低而增加、这有点令人惊讶。

c.在许多情况下、25°C 时的典型 fmax 值低于温度范围内的最小 fmax。

这不可能是,没有办法!

人们会预计典型值至少是最坏情况下值的两倍,即小的磁性,在这种情况下,恕我直言从技术上讲是不可信的。

这同样适用于 AUP2G80和 AUP2G79数据表。

d。在 AUP1G79数据表第6.6章和6.8章中、频率以 ns 为单位给出、当然应为 MHz。

AUC1G79数据表也是如此。 在 AUC2G79中30pF 值也是如此。  在 AUC1G80和 AUC2G80中30pF 的值也是如此。  在 AUC1G74中30pF 的值也是如此。  

(九个婴儿车数据表为我制作了六包啤酒、对吧?)

我特别想寻找一种带有 AUP2G80或 AUC2G80的(纹波)分频器、即凝露<5pF。

我想芯片比数据表上显示的要好得多(... 比较竞争对手!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    您肯定发现了一个有趣的错误集合。 我同意典型值应始终大于 f_max (min)规格、并且频率应以 MHz 而不是 ns 为单位进行测量。

    f_max 规格一直是比较令人困惑的规格之一-例如、如果我们在时序要求中将 f_max 列为250MHz、这意味着您的输入高达250MHz。 对于 D 型触发器、在本例中输出将为125MHz、因此在250MHz 输入信号的测试条件下、开关特性中的 F_max 为125MHz。 遗憾的是、大多数数据表的编写方式并非如此-它们在两个表中都列出了输入频率。

    我要将这些添加到我们积压的数据表修复中。

    -

    目前、您是否找到了所需的内容?  AUC 系列速度极快、针对1.8V 操作进行了优化、而 AUP 系列针对3.3V 的低功耗操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于我的要点 a:在温度范围内、fclock 似乎是30pF 负载的最小 fmax。

    为什么要指定两次并不清楚。 并且不清楚如果 CL 较小、那么它不会增加的原因。

    因此、不、我想知道的是、在1G80情况下、260MHz 真的存在硬性限制、以及原因。

    请确保以该频率驱动时钟并非易事、但此问题超出了数据表的范围。

    我正在考虑驾驶(便宜!) 一个环形振荡器输出的分频器、用来创建一个 PLL。

    这是电容数据传输的一部分、我希望获得尽可能高的 f、以尽可能减少耦合电容器(将其放入 PCB)及其相关的共模效应。

    标称值我一定不能超过数据表的规格、并且我怀疑它比必要时更加保守。

    我喜欢 AUC,请永远不要想不再继续 AUCU04,无论销售前景是什么...!

    (很显然、我需要三路无缓冲逆变器、而且它们不在 AUC 或 AUP 中、很遗憾)。

    我很难相信 AUC1G80在理想条件下不能超过275MHz。

    是否存在热限值? 可能造成信号完整性风险?

    或者是否没有人会认为任何人会有这个频率范围内的应用、因此没有进行测试?  

    当然、有分频器/预分频器/纹波计数器可以处理此类及更多频率、但成本结构往往会变得非常不同。 大约120毫秒之间的 主应用领域是300MHz 和1GHz。

    难道不是全新全差分逻辑系列的时候吗?

    或者、您是否会收到我可能不知道的产品组合中其他部分的具体建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个细节:AUC74的 fmax 为350MHz、而 AUC1G74的 fmax 为275MHz。 不知为什么很难相信或理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和关于 AUC74的数据表:在第2页的逻辑图中、缺少一个器件。 第10次...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alfred、

    感谢您的反馈。 我将注意你提出的所有问题。 如果大家愿意查看我们的整个数据表产品组合、我很乐意将所有错误输入到我们的跟踪系统中、以便我们能够解决这些错误。 不幸的是,我没有时间审查所有这些,只能集中在我们正在更新的那些在任何时候。

    因此,不,我想知道的是,如果在1G80案例中确实存在260MHz 的硬性限制以及为什么。

    这些模拟器件没有硬性限制、在从260MHz 到260.001MHz 的频率范围内、它们不会立即发生故障、而且没有可提供明确截止点的频率值。 这是系统工程师在对器件进行初始特征描述时所拨打的电话、遗憾的是、他们使用的许多标准都与他们一起使用。

    通常我不能超过数据表的规格,我怀疑它比必要的要保守一些。

    从实践角度来看、我们(TI)仅保证器件能够在最大限值内正常运行-我们不以任何方式对典型值进行保证。 如果您希望使用超出最小/最大限制的器件、当然可以、但我们不提供保修期内的支持。 出于责任原因、TI 通常在我们的数据表中设定非常安全的限值。

    我很难相信 AUC1G80在理想条件下不能超过275MHz。

    我同意--但是数据表没有提供在"理想条件"下操作的详细信息--我们只是提供了最坏情况下的限制。

    AUC74的 fmax 为350 MHz,但 AUC1G74的 fmax 为275 MHz

    这两个器件具有不同的结构/裸片设计(尽管相似)、因此我很容易相信它们会有不同的性能、尤其是在如此高的速度下、以实现单端逻辑。 此外,它们可能是由不同的人在不同的时间发展。

    现在不是时候使用新的全差动逻辑系列了吗?

    我们很长时间以来一直在考虑这一点、但我们几乎从未收到差分逻辑的请求。 我预计当市场定期需要这些工具时、TI 会组建一个家庭来提供支持。

    或者您是否会收到来自我可能不知道的产品组合另一部分的具体建议?

    您似乎已彻底清洁了我们的产品组合。 这实际上超出了我们逻辑产品系列的预期范围。 我支持的大多数产品组合(标准逻辑)都不是高速产品——任何高速产品都可以由不同的团队提供支持。  

    TI 还有其他拥有高速预期器件的团队-例如、我们的时钟团队支持高达3.5GHz 左右的器件:

    https://www.ti.com/clocks-timing/buffers/products.html#sort=1099max;desc& 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tnx。  

    很遗憾、我没有时间查看所有数据表、特别是 TI 的数据表、但是当我被一个问题弄糊涂时、我稍微看了看、更仔细地看了看; 经验是,类似的主题在附近,这是我的服务,特别是当有明显的复制粘贴错误。

    在理想条件下、我仅指适用于纹波计数器分频器的5pF 负载。

    BTW:我只是发现了一些我还不知道的其他伟大的 AUC 设备。 我的问题之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们非常感谢客户和社区成员提供的任何此类反馈。 请注意、我们确实非常重视产品说明书中的问题、即使我们无法立即解决这些问题。 我将该线程传递给了我的系统团队、这样他们在以后开发新版本和更新版本的数据表时可以记下您的意见。

    请随时回来。