This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH16T245:根据方向实现总线保持功能

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1209444/sn74avch16t245-bus-hold-function-according-to-the-direction

器件型号:SN74AVCH16T245

端口 A 和端口 B 上是否都实现了总线保持功能?

我想确认总线保持功能是否在所有输入和输出方向上运行。

IC 的用途是用于读取和写入操作的16位数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、收发器两侧的所有数据引脚上都具有总线保持输入。