This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS32-Q1:功能安全时基故障值请求(SN29500-2)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1, INA148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208639/sn74hcs32-q1-request-to-functional-safety-fit-value-sn29500-2

器件型号:SN74HCS32-Q1
主题中讨论的其他器件:INA148-Q1、TCAN1042-Q1

我询问了以下器件的功能安全时基故障(应用时基故障率)值。


标准是 SIEMENSE SN29500-2。

(这不是对基于 JEDEC 的技术 FIT 值的请求。)

*零件号

1. SN74HCS32QDRQ1

TLV7031QDBVRQ1

TPS3823-50QDBVRQ1

4. AMC1311BQDWVRQ1

TCAN1042GDRQ1

6. INA148-Q1

7. INA199B2QDCKRQ1

请查询 FIT 值的详细计算公式。

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下图适用于 SN74HCS32QDRQ1。 您可以在我们的 TI.com 产品页面的"质量、可靠性、封装"部分找到这些内容:

      有关 TI 如何获得这些结果、请参阅以下网址:www.ti.com/.../sloa294。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    不过,这不是我想要的答案。
    显示的值是基于 JEDEC 的技术时基故障值。

    我需要基于 SN29500的功能安全时基故障值。

    以 TCAN1042-Q1为例、需要提供以下文档。
    www.ti.com/.../slla502
    我们可以从该文档中看到、基准时基故障值(SN29500)= 20FIT。

    我需要的是应用时基故障值。

    我需要所有器件型号都有拟合值 信息。
    请重新检查。

    1. SN74HCS32QDRQ1

    TLV7031QDBVRQ1

    TPS3823-50QDBVRQ1

    4. AMC1311BQDWVRQ1

    TCAN1042GDRQ1

    6. INA148-Q1

    7. INA199B2QDCKRQ1