This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54S140:数据表中未提供 FK 封装尺寸

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54S140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208931/sn54s140-fk-package-dimensions-not-in-the-datasheet

器件型号:SN54S140

我的客户正在使用 SN54S140。  数据表中未包含 FK 20封装的尺寸。  另外、数据表中的图像表明引脚1的焊盘大于其他引脚的焊盘。  "Generic Package View"(通用包视图 )文档不显示附加信息。  Ultra Librarian "封装"显示引脚1的焊盘与其它焊盘的尺寸一样。  "3D 模型"显示引脚1的焊盘比其他焊盘大。  什么是正确的?  如果引脚1的焊盘较大、其尺寸是多少?   

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Google 搜索找到通用 FK (S-CQCC-N**)包的文档。 最大高度、间距以及 X 和 Y 尺寸与 SN54S140数据表第11页顶部的值相匹配。 看起来引脚1下方有焊盘的一部分、但未标明、因此无法直接 从该焊盘推断任何尺寸或焊盘是否连接到任何东西。

    https://www.ti.com/lit/ml/mlcc006d/mlcc006d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    看来 FK 封装的机械制图没有正确连接--我在其他数据表中也发现了同样的问题。 我会研究此问题以解决它。

    -

    Seth 所链接的图是正确的。

    引脚1指示灯是器件的不同角:

    在左上方放置、意味着引脚1位于顶行引脚的中心。

    底部的引脚1扩展可以有多种形式、但不会影响占用空间-无需添加扩展焊盘即可在 PCB 上匹配。

    我看到过这种情况、有一个小的断开连接圆圈和一个连接的正方形、而且引脚的外观比其他圆圈长。