This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:为什么 TXB0302可以't 用于漏极开路情况

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXB0302, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208284/txb0302-why-txb0302-can-t-use-for-open-drain-case

器件型号:TXB0302
主题中讨论的其他器件: TXS0102、LSF0102

您能否解释一下为什么  TXB0302不能用于漏极开路情况?

您能向我展示故障情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weilun:

    TXB 器件系列不支持开漏情况、因为输出端有一个串联电阻器、有助于自动方向感应电路。 出于同样的原因、我们建议、如果将外部上拉电阻器与该器件一起使用、则它们必须大于20k Ω 才能与该器件的输出驱动器保持一致(因此不适用于开漏用例)。  

    有关开漏应用的电平转换、请参阅 LSF0102或 TXS0102。


    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用像9KOhm 这样的上拉电阻器、除了 VOL 和 VOH、您还关心什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weilun:

    如果使用9k Ω 的上拉电阻、VOH 不会受到影响、但 VOL 将成为与内部1k Ω 的分压器、并可能与 TXB0302的输出驱动器发生争用、因为它无法满足>20k Ω 的要求。  

    如果您的应用需要在 I2C 数据线上使用外部上拉电阻器、我建议查看   TXS0102 (具有可使用的内部10k 上拉电阻器、因此不需要9k Ω)。  

    谢谢。

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。  我的重点是 VOH 和 VOL 以外的问题。

    你有什么想法吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weilun:

    通过此器件使用小于20k Ω 的外部上拉电阻主要会影响 VOH 和 VOL、目前我不想再有其他问题了。  

    如果您 在使用9k Ω 和此器件时对漏极开路信号满意、则由您自行决定。 我们通常只推荐适用于开漏信号的 TXS/LSF 器件。

    此致、

    插孔