This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T234:SN74AVC4T234的 A 侧输出端的26 Ω 串联电阻

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1208061/sn74avc4t234-26--series-resistor-on-a-side-outputs-of-sn74avc4t234

器件型号:SN74AVC4T234

您好!

 SN74AVC4T234是否 如数据表特性部分所述在 A 侧输出端具有26 Ω 的串联电阻?

 使用 IBIS 模型、迹线长度为10、Vcc = 1.5V 时的仿真结果显示负载上的过冲大于0.5V。

谢谢。

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dung:

    当器件驱动时、测得的 IOL/IOH 是多少? 将 A 侧驱动至 B 侧是否会发生相同的情况?  


    此致、

    插孔