This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:开路输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TXB0102, TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1207722/txb0102-open-output

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXU0102、TXU0202

您好!

请确认客户的查询。

Q1如果在信号输入到 A 端口时 B 端口为开路、对 A 端口会有任何影响吗?
   另外、器件是否也会损坏?

Q2在与上述情况相同的情况下、如果 OE 为低电平、则 B 端口开路是否会对器件造成任何损坏?

根据我从数据表中可以看到、该器件具有缓冲器输出、因此即使它是开路的、似乎也没有问题。
是这样吗?

另一方面、数据表也规定:

  "在 DC 状态下、TXB0102的输出驱动器可保持高电平或低电平、但被设计为较弱、因此驱动器可被过驱动
  总线上的数据沿相反方向流动时、由外部驱动程序执行。"  

我担心在 B 端口打开时意外地反转方向。


此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、未使用的输出可以保持断开状态。

    TXB 不检测方向、也没有方向。 它始终是双向的;两侧的输入和输出缓冲器始终有效。

    对于单向信号、请改用 TXU0102/TXU0202。