This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G99:YZP 封装的引脚名称

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1206971/sn74lvc1g99-pin-names-of-yzp-package

器件型号:SN74LVC1G99

大家好、

我们的客户想要询问 SN74LVC1G99YZPR (YZP 封装)的引脚名称、因为数据表第1页的图示显示引脚编号1至8 、而 YZP 封装惯例为 A1、A2 等 请参见下图。 我已经检查了 UltraLibrarian、但引脚名称是 A1、A2、不久就会变为。

               

另一个 BGA 器件 HDC1010YPAR 具有正确的所有引脚名称。  

我们的客户希望 询问以下引脚的名称。

A1=
a2=
B1=
B2=
C1=
C2=
D1=
D2 =

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 = A1 =/OE
    2 = B1 = A
    3 = C1 = B
    4 = D1 = GND
    5 = D2 = C
    6 = C2 = D
    7 = B2 = Y
    8 = A2 = VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您提供这些信息。 我可以从数据表的插图/图纸中找出引脚名称、但我们的客户想索取 TI 的官方声明/文档。  

    无论如何、我认为您提供的信息足以满足我们客户的担忧。

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo.