This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC157:输出转换时间

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1207122/sn74ahc157-output-transition-time

器件型号:SN74AHC157

您好!

我对 SN74有几个问题 AHC 157的输出转换时间。

  • 我找不到参数 转换时间 tt 纳入了 SN74 AHC 的产品说明书、但 SN74 hc. 157具有该参数。 我将这两者进行比较。
    • 问题: 什么是 SN74 AHC 输出的最大限值 系统转换时间 ?
  • 问题: 如果 SN74正确 AHC 157不具有该规格、以下常见问题解答是否也适用于此器件?
  • 问题: 这是为什么使用 SN74 AHC 157没有该规格?
  • 问题: 没有在 SN74中写入该参数的原因是什么 AHC 157的数据表?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San

    是的、这个常见问题解答应该仍然适用。 不过、正如常见问题解答中所述、我无法告诉您具体的原因、只有极少数器件会列出转换时间。