This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC154:ESD 额定值

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1207057/cd74hc154-esd-rating

器件型号:CD74HC154

尊敬的 Team 好、 包括 MSL 在内的 CD74HC154M (HBM/CDM)的 ESD 等级是多少?  

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    MSL 为1级。 很遗憾、对于 ESD 额定值、我们没有资源来测试此器件。  

    通常、我们的 HC 系列具有这些额定值: +/- 2kV HBM 和+/- 1kV CDM