This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:TIDA-060008 CEXT 连接

Guru**** 2796905 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1207332/sn74lvc1g123-tida-060008-cext-connection

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:TIDA-060008

 CEXT (引脚6)是否应该连接至 GND? 在 TIDA-060008中、它连接到 GND、但数据表仅与其中一个电容器端相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G123应用手册中的常见问题解答 指出:

    可以将 Cext 引脚接地吗?

    最好遵循数据表中的建议。 如果单稳态多谐振荡器建议您不要将 Cext 接地、那么不要将它接地。

    在一些单稳态多谐振荡器中、Cext 引脚在内部接地、但在某些情况下则不然。 如果数据表不清楚并且需要提供信息、请使用欧姆计检查两个引脚之间的电阻。 Ω 电阻读数小于1k Ω、则将两者都接地是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出。