请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC14 大家好!
我的一个客户对 SN74HC14输出电容有以下问题。
问题:SN74HC14数据表指出:"确保输出端的容性负载≤70pF。 这是一个很好的例子。 更改了 9.2.2详细设计过程部分
如果电容超过70pF、会发生什么情况? 为什么输出电容需要小于70pF?
请你给我答复吗?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.