This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:OE 或 OE"not"最大电压

Guru**** 2514655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1207016/txb0304-oe-or-oe-not-max-voltage

器件型号:TXB0304

大家好、

我的一位客户希望使用 TXBN0304以1.8V 的电压为 VCCA 供电。  应用3.3V 电压给 OE 还是给 OE"不"电压是否违反规范、具体取决于它们选择的器件?

谢谢!

-意愿