This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E 的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1205692/txs0104e-questions-of-txs0104e

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXU0304

尊敬的团队:

我是否 可以知道 TXS0104E 可以支持以下这些规格?

如果没有、我们是否有任何合适的解决方案可以满足  这些规格?

1.用于 SPI NOR 闪存
2. 4通道(MOSI/MISO/CLK/CS)
3.输入2.5V 电压电平转换为3.3V 电压电平
4.双向
5.传播延迟< 3ns
6. CL<10 pF

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 SPI 信号不是双向的、您会有几个单向信号、其中一些信号会向不同的方向传输。 该事件通常由 TXU0304处理。

    为什么所需的传播延迟这么低? 这通常意味着非常高的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    实际上、只要方向可以允许 SPI 进行通信、我就可以接受它。
    如果是固定方向、MISO 基本上会与其他信号方向不同、我理解这一点。

    此外、传播延迟基于高速信号的规格。 如果我的定义过于严格、请遵循当今市场上常用的 SPI 电平移位+缓冲器传播延迟建议。

    谢谢你

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0304通常用于 SPI。

    该3ns 值基于什么规格?