This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:驱动电流问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXB0108, TXU0304, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1206231/txb0108-driving-current-issue

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104 、TXU0204和 SN74LXC8T245

您好!

我的客户使用 TXB0108将3.3V 输入/输出信号转换为5V 输入/输出信号。

未连接到5V 端子时、高/低输出电平没有问题。

然而、当连接5V 端子时、5V 高电平输出没有问题、但是低电平输出没有下降到接近0V、而是输出在大约2.5V。

他们认为此问题是由于缺少 TXB0108输出驱动电流而导致的。

1.有没有方法可以增加 TXB0108的驱动电流?

2.有没有驱动电流较高的自动方向产品? 最好是 P2P。

3、如果没有合适的解决方案,不能推荐一款功能与 TXB0108类似的方向控制产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.否 为了让其他器件能够覆盖电压、以便可以提供双向性、必须有弱输出。

    TXS 转换器是输出开漏信号的无源开关。 低电平信号由发起设备驱动。 这在该应用中可能表现得更好、也可能不更好。

    3.这是为了什么协议? 对于单向信号、请使用 TXU0104/TXU0204/TXU0304。 对于方向控制信号、可使用 SN74LXC8T245之类的器件。