This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC00-DIE:为 SN54AC00系列输出请求 SPICE 模型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1206018/sn54ac00-die-request-spice-model-for-sn54ac00-family-output

器件型号:SN54AC00-DIE
主题中讨论的其他器件:SN54AC00

您好!

我想为 SN54AC00请求一个未加密的 SPICE 模型、 但尝试使用 IBIS2SPICE、但收到错误(* define{RTF}=?不良 Rtr/rtf 值?) 缩小。  

您可以建议解决此错误吗?

此致、

RVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将看到我是否能获得它的模型。 我必须向您介绍这方面的最新情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RVP:

    Unknown 说:
    我想为 SN54AC00
    请求未加密的 SPICE 模型

    我建议使用商用器件产品文件夹中的行为 PSpice 模型: https://www.ti.com/product/SN74AC00#design-development

    两个器件的预期功能相同。

    您是否尝试理解某些特定行为? 行为 PSpice 模型的用例有限。

    Unknown 说:
    我尝试过使用 IBIS2SPICE 但得到了错误

    据我所知、TI 不会创建或分发称为 IBIS2SPICE 的工具。 如果您对该工具有疑问、我建议您联系创建该工具的公司或个人。