This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245-EP:传播延迟最大规格

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1204933/sn74avch4t245-ep-prop-delay-maximum-spec

器件型号:SN74AVCH4T245-EP

大家好、

正在寻求帮助。 我需要知道传播延迟的最大值、因为他正在尝试在1.2V 和1.8V 之间转换。 是否有任何数据可显示此规格的最大值? 我们使用的是-EP 器件。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

       谢谢、请参阅参考的 E2E 主题、以帮助阐明时序规格、该原则同样适用。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您提供的链接似乎不起作用。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kennan:

    请参阅以下内容、因为相同的反馈也适用于您的问题、谢谢。

    此致、

    迈克尔.