This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245:处于断电状态时、NOE 和 Dir 是否可以拉至+5V?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1205137/sn74lxc8t245-is-it-ok-to-have-noe-and-dir-pulled-to-5v-when-in-the-powered-down-state

器件型号:SN74LXC8T245

处于断电状态时、NOE 和 Dir 是否可以拉至+5V? 即、在 Vcca 达到1.8V 之前? 当1.8V 良好时、NOE 将被拉至低于 VT-以使缓冲器退出高阻态

我注意到 SN74LXC8T245器件具有5V 容限输入、并且 NOE 和 Dir 可根据建议的工作条件为它们提供高达5.5V 的电压、因此我自己在执行此操作时不会看到任何问题。

请确认该器件具有此容差。