This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245:当 Vcca=1.8V 时,以 Vcca 为基准的输入 Vt-是什么?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1205136/sn74lxc8t245-when-vcca-1-8v-what-is-vt--for-inputs-referenced-to-vcca

器件型号:SN74LXC8T245

当 Vcca=1.8V 时,对于以 vcca 为基准的输入,什么是 VT-? 数据表中仅指定了1.65V 和2.3V 的 VT-。