This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:自动方向检测功能和建议的器件

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, TXU0204, LSF0204, TCA39306, LSF0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1204426/lsf0204-auto-direction-detection-function-and-device-recommend

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXU0204TCA39306、TCA9416 LSF0102、TXS0102下载

大家好、

我有两个问题需要咨询您。

1.我看到我们一些具有自动方向检测功能的电平位移器、但我在数据表中找不到具体的介绍、您能解释一下该器件是如何实现自动方向检测功能的、或者给我介绍一下有关该功能的学习文件吗?

2、我的客户华勤想找一个 pos 机的电平位移器:输入电压1.8V,输出电压1.8V,输出电压3.3V ,最小尺寸. 您能帮助推荐合适的器件吗?

谢谢  

Br  

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有主动检测方向的电平转换器。 LSF/TXS 电平转换器是无源开关;当一个输入为低电平时、开关闭合、这样输入信号也将另一侧拉低;当两个引脚为高电平时、开关打开、引脚上的电压由上拉电阻器决定。 TXB 电平转换器始终双向输出信号;输出缓冲器的阻抗非常低、允许其他器件覆盖电压。

    2.有多少通道? 什么协议? 当您提到 Vin 和 Vout 时、这是否意味着信号不是双向的? (对于向不同方向发出的单向信号、可使用 TXU0204等器件进行处理。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的回复!

    更新要求:双向、I2C、1MHz、2通道、 最小尺寸

    谢谢

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0204具有四个通道。

    LSF0102和 TCA39306需要外部上拉和偏置电阻器;TXS0102/TCA9416具有内部上拉电阻器。