https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1201655/lsf0108-cio-and-total-cl
器件型号:LSF0108您好!
您能帮助说明 CIO 的价值是什么吗? 这是否意味着该器件具有未考虑 PCB 布线负载的10.5pF 典型负载?

数据表中的延迟值是针对 CL = 15pF、30pF 和50pF 给出的。 该值是否考虑了 CIO 开/关值?
在 IBIS 模型中、串联开关 C_comp 值为0。
我想计算该部分看到的总 CL。 是否应仅使用 PCB 负载或是否需要添加 PCB+LSF 器件负载?
谢谢。
迈克尔