This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:当我们为 Vref B 和 EN 引脚提供5V 电压时、Vref A 有输出

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1204523/lsf0108-the-vref-a-has-an-output-when-we-give-vref-b-and-en-pin-5v-voltage

器件型号:LSF0108

大家好、

为什么在我们提供 Vref B 和 EN 引脚5V 电压时 Vref A 具有输出? 我们未提供任何电压输入、引脚 Vref A 显示为4.03V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VrefA 和 VrefB 通过栅极为 EN 的 MOSFET 直接连接。 这是预料之中的。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

    请 kΩ、VrefB 和 EN 不应直接连接到5V;正确的偏置需要在200k Ω 电阻器上产生压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  但是客户向 Vref A 添加3.3V 电压、并且测试了 Vref A 的输出电压、但仍然显示为4V。 为什么? 我认为电压应钳制到3.3V。 那么我们有类似的情况吗? 导致这种现象的原因可能是什么?

    我单击链接"查看 [FAQ] LSF 转换器如何工作?"。 结果如下所示。

    当我单击"LogicMinute:了解双向多电压电平转换器的 LSF 系列"中的链接时、网站如下所示。

    我没有找到相关信息。 出什么问题了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    您可以在下方搜索:

    应用中是否使用了4V 的 VPU? 您能帮助分享原理图和波形吗? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.