This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:当 Vref_A= 1.8V 或3.3V 且 Vref_B= 5V 时、A 和 B 均具有3.3V VPU

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1204297/lsf0102-both-of-a-and-b-are-with-3-3v-vpu-when-vref_a-1-8v-or-3-3v-and-vref_b-5v

器件型号:LSF0102

您好!

在 LSF0102数据表中、它没有提到 A 侧和 B 侧相关的应用均为3.3V。  
在这里、Vref_A = 1.8V 或3.3V、而 Vref_B= 5V

根据应用手册、 https://www.ti.com/lit/an/slva675b/slva675b.pdf [ TI.com

VPU 可以位于 A 侧或 B 侧、电阻器可以上拉至 Vref_A 到5V 之间的任何电压

这意味着 A 和 B 处的 VPU 都是3.3V、请帮助再次确认这一点。

谢谢、此致、

               

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两侧的3.3V 上拉电阻可以正常工作。

    第一页仅展示了一些常见示例。