This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC138A:规格差异

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1202889/sn74hc138a-difference-in-specifications

器件型号:SN74HC138A
主题中讨论的其他器件:SN74HC138

大家好、

HC-A 的数据表过去已发布、但链接当前已断开。

从何处可以获取 HC-A 的数据表?

并且、我意识到与非 A 器件相比、HC-A 具有更好的开关特性

这种理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luna:

    请参阅常见问题解答帖子 [FAQ] SN74HCxx 和 SN74HCxxA 之间的区别是什么?

    总而言之、这些器件是相同的。 请使用 SN74HC138的数据表。

    此致、

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian Graham:

    感谢您的答复。
    我会向客户解释 HC-A 和非 A 是相同的。

    如果客户询问开关特性的差异、我会 给您回复。

    此致、