This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14A:输入转换(上升和下降)时间

Guru**** 2504315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14A, SN74HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1203749/sn74hc14a-input-transition-rise-and-fall-time

器件型号:SN74HC14A
主题中讨论的其他器件: SN74HC14

您好!

SN74HC14A 包含六个独立的反相器 两种拓扑 。 所以、应该符合的规格 "输入转换(上升和下降)时间" 以下应用报告第3页的表1-1中提到的哪一项适用于 SN74HC14A?

慢速或浮点 CMOS 输入的影响
www.ti.com/.../scba004e.pdf

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 SN74HC14数据表未指定上升/下降时间限制、因为施密特触发器输入可以处理慢速边沿。

    (施密特触发输入的击穿电流仍然很高。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    感谢您的信息。

    我了解。

    此致、
    加藤