This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:施密特触发器加法器电路

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1203857/cd40106b-schmitt-trigger-adder-circuit

器件型号:CD40106B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、  

在 TINA 工具中进行仿真时、我遇到一个错误、该错误在 CB04节点中显示悬空误差、我能知道该错误的相应原因吗?

 e2e.ti.com/.../Schmitt-trigger-Adder-Circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    当你尝试仿真时,这个工具会生成许多警告——你应该先清除这些警告。

    SPICE 仿真器的工作原理通常是首先找到系统的直流工作状态、这意味着所有电容器都变为开路、所有电感器都变为短路。 如果网在该过程中完全断开连接、则会引发错误。

    可以通过几种不同的方法来解决这个问题-通常最简单的方法是在该节点与具有已知电压的节点之间添加一个大电阻。

    许多错误都是因为未将电线连接到任何东西造成的。 在 Cadence PSpice 中、您可以仅使用命名来连接电线、但在 TINA-TI 中、您需要在某个元件上完成电线。 如果线只需要连接到页面另一侧的另一条线、就像您拥有的线一样、您基本上有三个选项:

    (1)直接将端口连接在一起。 这看起来很凌乱、但是很快很容易。

    (2)将两根断开的导线端接至一个大电阻。 从仿真角度来看、这应该不会影响结果、但会消除误差。

    (3)使用跳线元件连接网络。

    我已经完成了随附文件中的全部3项、您会发现它可以无问题地进行仿真。

    e2e.ti.com/.../Schmitt-trigger-Adder-Circuit_5F00_fixed.TSC