This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:NCSI 50MHz 中继器

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1203974/sn74axc4t774-ncsi-50mhz-repeater

器件型号:SN74AXC4T774

专家、您好!

我的客户请求拥有一个转接驱动器解决方案来增强其 NCSI 信号。 下面是电路板布局和设置的演示。 在此应用中是否可以使用 SN74AXC4T774来增强 NCSI 信号? 它们需要增强3TX/3RX 信号。 如果  SN74AXC4T774适合使用、我们是否能够了解其驱动能力? 如果否、您是否有更好的解决方案来驱动 NCSI 信号、带宽为50MHz。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    AXC 的驱动强度高达12mA (请参见数据表的第6.5节)、1.8V 至3.3V 时可高达155MHz。

    如果驱动强度对于系统来说是足够的、AXC 会工作、谢谢。

    此致、

    迈克尔.