This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:为什么此器件具有如此快的输入转换要求?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1203946/sn74lvc2g74-q1-why-does-this-device-has-such-a-fast-input-transition-requirement

器件型号:SN74LVC2G74-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS74-Q1

代表 Balazs Kelenvolgyi:

一位客户 问我、为什么 SN74LVC2G74QDCURQ1数据表中将输入转换上升或下降速率定义得如此短(5nS)? 他们希望使用 RC 滤波器对输入进行滤波、并且他们希望在调整滤波器的大小时最大限度地提高滤波能力、但仍满足最小压摆率要求。 他们成功地使用更低的压摆率测试了器件、例如:100ns/V (好的、它仅在室温下进行了测试、仅在1个样本上进行了测试)。

是否有可能获得更多有关此参数的背景信息? (如果电源电压为5V 或3V3…、可能会更慢、如果有、我正在寻找这样的可靠性)。

此外、如果它们不满足5nS/V 要求、会出现什么情况呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balazs:

    一位客户 问我为什么 SN74LVC2G74QDCURQ1数据表中将输入转换上升或下降速率定义得如此短(5nS)? [/报价]

    数据表中的规格是根据从弱、额定、强工艺角、低、室温到 和高温拐角、以及在工作 电压范围内(通常只是电压的最坏情况)。 对于任一技术规格、可以说、选择它是为了涵盖器件预计运行范围内的所有可能情况。

    [quote userid="216259" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1203946/sn74lvc2g74-q1-why-does-this-device-has-such-a-fast-input-transition-requirement 他们想要使用 RC 滤波器过滤输入、并想要以最大限度提高滤波效果但仍满足最小转换率的方式调整滤波器的大小。

    您知道他们为什么要过滤这个信号吗? 如果他们预计输入信号上会出现明显的噪声、则可能需要不同的解决方案。 例如、包含施密特触发输入且可以处理任何级别的输入转换速率的 SN74HCS74-Q1。

    Unknown 说:
    他们成功地用低得多的压摆率测试了器件、例如:100ns/V (可以、它只在室温下进行了测试、并且只在1个样本上进行了测试)。

    我们的器件质量非常高、通常可以承受客户的惩罚。 多年来、我发现器件在类似环境下工作、但如果任何器件出现故障、我们将不接受退货、因为它是在建议的运行条件之外运行的。

    Unknown 说:
    如果他们不满足5nS/V 的要求,会发生什么情况?

    如果它们的输入较慢、则会在内部和外部产生振荡、并可能通过器件的输入级产生损坏电流(尽管仅此种情况下极少发生损坏)。 我们有一个关于这个主题的常见问题解答、因为这个问题比较常见。 请参阅我们常见问题解答帖子中的第一个问题: [FAQ][H]常见问题:逻辑和电压转换