This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601-RSC-EVM

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810RSCEVM, DS320PR1601, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1196925/ds320pr1601-rsc-evm

主题中讨论的其他器件:DS320PR1601DS320PR1601-RSC-EVM、DS320PR810RSCEVM USB2ANY

1.从 DS320PR1601-RSC-EVM 手册的第9页可以看到:"安装 SigCon Architect 版本3.0.1.0 (或最新)应用程序和 DS320PR1601配置文件"

 无法在链接 https://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT 中找到所需的软件

但是该链接似乎包含 DS320PR810RSCEVM 的软件、您能确认我吗?

 DS320PR810RSCEVM 或 DS320PR1601-RSC-EVM 哪一款产品 更稳定且具有更多功能? 请注意、我只需要 SMBus/I2C I/f

4、软件是否仅支持 Windows 10、不支持 Windows 11或 Linux、是否表示 Ubuntu 20.04? USB2ANY 是否支持 Linux?

请注意、无论是 DS320PR1601、DS320PR801还是 DS320PR1601-RSC-EVM 、器件编号都无法输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SNLU302 此页面未找到

    Menual 提及可以使用 USB2ANY 和 Aarkvard I2C 软件狗、您能否确认我它适用于最新的 SigCon 以及  DS320PR801或 DS320PR1601-RSC-EVM ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我发送包含贵公司电子邮件地址的朋友申请。 注意:请首先使用您的电子邮件地址在 TI.com 上注册。 或者、您可以联系您的 TI 销售联系人、他们也可以与我联系。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何实现? 我看到你经常这样回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点击我的姓名、然后进行连接。

    我刚给您发送了一个朋友请求。

    此致、Nasser