This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:裸片缩小版和生产日期代码验证

Guru**** 2993170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GX04, SN74AHCU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1203537/sn74hc04-die-shrink-and-date-code-verification

器件型号:SN74HC04
主题中讨论的其他器件:SN74AHCU04、SN74LVC1GX04

我们遇到 SN74HC04DR 器件的问题。  代码为07C2CFK 的部件工作正常、但代码为25A3D9K 的部件工作不正常。

通过 X 射线检查部件,我们发现25a*部件内的芯片明显更小。  在同一电路中、正常部件将具有预期的32MHz 输出信号。

25a*部件仅具有17kHz 输出。  如  https://www.ti.com/lit/an/szza043/szza043.pdf 中所述、这些器件用于皮尔斯振荡器设计。

请参阅随附的原理图。

 -这两个批次/生产日期代码之间是否有裸片收缩?

 -这个电路不能正常工作是有原因的吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC04的新型芯片在其输入缓冲器上具有更大的滞后、从而改进了数字信号的处理。 但晶体不输出数字信号。

    应用报告告诉您、皮尔斯振荡器需要非缓冲反向器、例如 SN74AHCU04。

    如果您可以更改电路板布局、请考虑 SN74LVC1GX04。