This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:SN74LVC1G373DCKR 与74LVC1G373DCKRG4

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1203037/sn74lvc1g373-sn74lvc1g373dckr-vs-74lvc1g373dckrg4

器件型号:SN74LVC1G373

大家好、  

 SN74LVC1G373DCKR 和74LVC1G373DCKRG4之间是否存在任何差异?

我的确了解了或多或少的 G4后缀、但 SN 前缀的含义是什么?

根据数据表、铅涂层/焊球材料的差异。 您能否解释一下这意味着什么、以及应用是否存在实际差异? 这两个 PN 是可互换的吗?

谢谢你。

此致、

会安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号中的 SN 前缀表示"半导体网络"、用于所有逻辑器件。 理论上、74LVC1G373DCKRG4也应该具有该系列、但省略、因为器件型号会变长。

    SN74LVC1G373DCKR 是在多个制造工厂制造的、其中一些工厂使用 NiPdAu 铅涂层、还有一些工厂使用 Sn。
    74LVC1G373DCKRG4保证始终采用 NiPdAu 铅涂层。

    不应该有任何实际差别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aida:

    克莱门斯的解释是正确的。  

    只是为了补充一点、我们建议在可能的情况下将您的客户推向非 G4封装、除非您的客户无法使用锡铅涂层。 G4器件通常具有较低的库存。